This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:如何输出12.5Gbps PRBS31数据?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/714698/ds250df410-how-could-i-get-12-5gbps-prbs31-data-out

器件型号:DS250DF410

你(们)好、e2e

我使用 DS250DF410、成功获取25Gbps PRBS31数据。但当我在 CDR 选项卡中选择12.5Gbps 时、仍然获取25Gbps PRBS31数据。

如何输出12.5Gbps PRBS31数据?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailin、

    在 CDR 选项卡中、选择12.5Gbps 后、请确保执行以下操作:
    1)。 单击"Apply to All Channels"
    2)。 单击"Reset CDR All Channels (重置 CDR 所有通道)"
    然后、请等待以确保 CDR 已锁定。 通过 CDR 选项卡进行检查、其中"选择的通道"指向正确的通道、您也可以转至设备状态选项卡并等待更新完成。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我已获取12.5Gbps PRBS31数据。 Fclk 的原因似乎不是那么精确。来自 Ather BERT 的时钟可以获得12.5Gbps PRBS31数据输出。当我使用 SI5380演示板生成时钟来驱动 DS250DF410时、我无法获得12.5Gbps PRBS31数据输出。那么 Fclkin 的稳健性百分比如何?

    你好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailin、

    我想您的 SI5380时钟发生器谐波可能会导致器件锁定在25G、而是以25Gbps 的速率生成 PRBS31。 我认为、只要您的时钟为+/-100ppm、器件就应该能够达到所需的数据速率。

    此致、、、Nasser