This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32:5V 电源的 VCC

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32, AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/715250/am26lv32-vcc-with-5v-supply

器件型号:AM26LV32
主题中讨论的其他器件: AM26C32

您好、专家、

建议使用3.3V 电压为 AM26LV32供电、但 VCC 最大值为6V。

我们可以使用5V 电源吗? 由于我们正在寻找具有更高数据速率的 AM26C32的 TSSOP 替代产品、因此只能使用 AM26LV32。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周您好、

    AM26C32采用 TSSOP 封装、因此在这种情况下、该器件应该是更好的器件。 AM26C32和 AM26LV32具有非常相似的输出转换时间、因此它们都可以以相似的数据速率运行(AM26LV32不应明显更快)。

    尽管我希望 AM26LV32能够在更高的电源电压下保持正常运行、但我担心这种运行可能会对长期可靠性产生影响。

    最大