This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3232:输出驱动电流

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TRSF3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/715037/trsf3232-output-driving-current

器件型号:TRSF3232

您好!

我是否可以在哪里找到 TRSF3232输出驱动电流?

因为我们需要连接长电缆(~10m) 、并且需要再次检查信号质量。

谢谢。

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    器件将输出的最大电流在驱动器短路输出电流(IO)规格中给出。 不过、与您的问题更相关的可能是输出电压(VOH 和 VOL)和输出压摆率(SR)或数据速率规格。 这些电阻器的定义为:最坏情况下的 RS-232负载为3kOhm、并且具有各种负载电容值、以便模拟各种电容会引入的寄生电容。

    如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大