This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS2522:HD3SS2522工作温度

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS2522

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/714990/hd3ss2522-hd3ss2522-operating-tj

器件型号:HD3SS2522

你(们)好

数据表未指定运行 Tj。 您能否提供数据?

BR、
开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    开尔文、

    Tj 信息可根据 HD3SS2522数据表中列出的热指标进行计算。 请参阅以下链接、其中包含一个简单的 Excel 计算器和示例、可帮助计算 Tj。

    e2e.ti.com/.../167939

    请参阅以下有关无源开关 Tj 的说明:

    "该器件是一款无源 FET 开关、即使您的系统正在通过开关传递最大允许功率、也无法将结温升高到远高于环境温度的程度。 此帖子将帮助您完成计算、您将在公式中看到环境温度是结温的最大影响因素。 您计算出的结温是器件可加热的最高温度、而不是 IC 可能受损之前的最高温度。"