This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:有时无法检测到 Thunderbolt HD。

Guru**** 2593940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/714855/tps65982-thunderbolt-hd-sometimes-can-not-be-detected

器件型号:TPS65982

大家好、

我们的产品是 Thunderbolt 子卡、通过 Type-C 转 Type-C 电缆连接到 Thunderbolt HD 存储。

我们面临检测失败问题、主板有时无法识别 Thunderbolt HD。

我们将 CC 日志转储为 Detect OK (通过)和 FAIL。 是否有任何检查点可以确认 TPS65982是否进入 Thunderbolt 模式? 或者这两个日志之间可能导致此检测问题的任何关键差异?

请帮我们查看日志、并给我们一些意见。

谢谢

e2e.ti.com/.../TBT-Card_5F00_CC--log.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    从 PD 日志中可以看到、进入 Thunderbolt 模式后似乎会发生断开事件。 您能否监控 VBUS 电压并查看电压是否降至0V?

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    您是否认为问题可能是由于器件已进入 Thunderbolt 模式后 VBUS 可能会下降?  CC 通信状态变化是否可能导致此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter、Daniel:

    与 PD 布线的情况相同、故障和通过情况看起来是相同的。 这可能不是 PD 控制器问题、也可能是 TBT 控制器问题。 在每条布线中、我们都正确配置并进入 TBT 模式、但我在任何一条布线中都看不到任何问题。 您还可以检查 TPS65982的数据状态寄存器的内容。 如果在通过和失败的情况下都是相同的、我怀疑 TBT 控制器存在问题。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric