This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:适用于100W、5 PDO 电源的 TPS65987D 电源设计

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, LM3489

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/715121/tps65987d-tps65987d-power-design-for-100w-5-pdo-power-source

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: LM3489TPS65987EVM

您好、先生、

 我的客户将使用 TPS65987D 开始新的坞站项目。 请帮助清除电源设计问题以供其参考。 谢谢。

 在1个电源路径中传输 PDO 电压:  

  我们看到987EVM 使用 LM3489为5~20V PDO 源生成 PP_HV 电源。 但是、在我们使用98x 的经验中、如果我们使用与987EVM 设计相同的直流/直流转换器、对5V 和 HV PDO 使用相同的电源路径、则5V 到 HV 的电压传输速度太快、可能会出现认证问题(GRL...)。 987D 中是否有任何固件修改以防止此问题? 或者客户需要添加电路来处理延迟?

 2. TI 何时可以提供 I2C 基础 PMIC 来支持 PPS 或其他具有多个 PDO 的应用?  

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    TPS65987EVM 针对5V 至20V 拉电流使用相同的电源路径。 987D 有两个内部电源路径。 其中一个通常用于拉电流、另一个通常用于灌电流。 可以调节 LM3489电压转换率、但我们没有发现987EVM 上的转换速率过快有任何问题。

    目前我们没有计划支持 PPS PMIC、但我们仍在评估此功能以满足未来需求。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric