This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:低电压运行

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/715056/dp83822i-low-voltage-operation

器件型号:DP83822I

如果我在低电压(1.8V)下运行 DP83822I 以实现低功耗  (收发器和数字 IO @低电压)运行。

10/100以太网性能会有什么影响?

2.我是否会影响驱动能力/信号强度(电缆长度)/接收器性能?

3.是否有任何特殊的设计注意事项??

为 DP83822I 开发 Linux 驱动程序的容易程度? 它是否已可用??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    1.8V 绕过内部 LDO、有助于省电。

    2.在1.8V 电压下工作时不会做出任何妥协。 正是3.3在行业中更为流行。

    相同的设计注意事项适用于3.3V

    可从以下位置获取用于 DP83822的 Linux 驱动程序

    www.ti.com/.../ETHERNET-SW

    此致、
    GET