This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD888:多节点-多主配置。

Guru**** 2927510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD888

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/714600/sn65hvd888-multi-node---multi-master-configuration

器件型号:SN65HVD888

大家好、

我们的一位客户正在使用 SN65HVD888、并在应用中提出以下问题、在应用中、它用于200多个节点、任何节点都可以同时作为主节点、

  1. 我们是否可以将所有节点都与888器件一起使用?
  2. 失效防护电阻器应连接在何处?
  3. 由于外部失效防护电阻器、最大器件数量、数据速率或吞吐量是否存在任何限制?
  4. 888器件的差分端接电阻器方案的输入/基准电压具有失效防护电阻器。

您能为您提供宝贵的意见吗?

此致、Shinu Mathew。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinu、

    是的、所有节点都可以使用 HVD888器件。 唯一的要求是总线包含失效防护电阻器、以便每个节点都有一种检测"默认"极性的方法。 通常情况下、最好仅在单个节点上包含失效防护电阻器、通常是放置端接的节点(尽管这不是必需的)。 不过、我们建议不要将它们放置在每个节点上、因为所有失效防护电阻器的并联组合可能会使 RS-485驱动器过载。

    由于失效防护终端会灌入一些电流(与接收器电路类似)、因此组装这些终端会对可放置在网络上的器件数量产生一些限制。 有关这些问题的详细说明、请参阅以下博文:

    e2e.ti.com/.../how-much-loading-can-an-auto-polarity-rs-485-bus-support

    我希望这对您有所帮助、请告诉我们您还有哪些问题。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Max。