This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:CS 引脚如何工作以感应压降

Guru**** 2941190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549, TPS54260, TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/714782/tps2549-q1-how-cs-pin-works-to-sense-voltage-drop

器件型号:TPS2549-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2549TPS54260

CS 引脚如何工作以感应压降。

如何在 CS 引脚上保持2.5V 电压

还提供了如何将 TPS54260与 TPS2549连接、在电流为2A 时电压为5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、平尼希、

    实际上、CS 引脚不感应压降、而是检测负载电流并生成比例灌电流、可用于调整上游稳压器的输出电压以补偿充电路径中的 IR 压降。  内部电路功能方框图如下所示。

    TPS2549-Q1 数据表中的图38 是电缆补偿等效电路。 ICS*R (FA)=补偿电压降=Iout*(RDS_ON*+Rwire )。 这就是 CS 用于补偿 VBUS 压降的方法。  

    2.为什么要在 CS 引脚上保持2.5V 电压?  它看到的是毫无意义的。


    3.要计算 TPS54260和 TPS2549-Q1在5V、2A 条件下的电缆补偿、您需要知道线电阻、并为直流/直流选择 R (G)。 然后使用 RDS_ON 和 Rwire 计算 R (FA)。 然后使用数据表中的公式计算 R (FB)。 数据表中有清晰的设计过程和图表。

    请参阅第18页的 TPS2549-Q1数据表8.3.2.1。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2549-q1.pdf

    此致、
    Bob