This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2060:TPS206x 和 TPS206xC 之间的差异

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/714749/tps2060-differece-between-tps206x-and-tps206xc

器件型号:TPS2060

大家好、

您能解释一下 TPS206x 和 TPS206xC 之间的区别吗? 它主要是  工作温度的差异吗?

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    TPS206x 是旧器件、TPS206xC 是新器件。  您可以从  数据表顶部的数据表发布/修订日期中了解大致发布日期。

    主要区别如下:

    电流限制行为。

    TI 开关产品中通常提供两种与 TPS20xxC 和 TPS20xxC-2类似的电流限制曲线。 许多早期设计具有输出 I vs V 特性、类似于图22中标有电流限制和峰值的图。 这种限制可通过两种计量器来表征、即电流限制角(IOC)和短路电流(IO)。 IOC 通常被指定为最大值。 TPS20xxC

    TPS20xxC-2系列器件在电流限制中不存在明显的峰值、这与图22中标记为"平坦电流限制"的特性相对应。 这就是为什么在电气特性中不存在 IOC 参数:–40°CTJ125°C


     

    2.输入电压范围。

       TPS206x:2.7-5.5V。 TPS206xC:4.5V-5.5V


    EC 表中其余参数的微小差异。

       请参阅数据表。

     

    此致、
    Bob