This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:最低功耗

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/714879/ds250df810-minimum-power-consumption

器件型号:DS250DF810

您好!

我正在尝试设计电源树、需要知道 DS250DF810的最低功耗。   数据表仅指定典型值和最大值  

让我们假设以下情况:

- VDD = 2.5V

-无串行总线通信。

非常感谢。

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、

    根据特性、这大约为200mA。

    此致、Nasser