This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:地址引脚的上拉电阻器

Guru**** 2870360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/714833/tca6424a-pull-up-resistor-of-address-pin

器件型号:TCA6424A

我使用的 VCCI 为1、8V、VCCP 为5V。

在地址引脚的说明中、它说将它拉至 GND 或 VCCP。

这让我想知道这是否正确、因为所有其他引脚(INT、RESET)都应拉至 VCCI。 在我看来、地址引脚应该被拉至 VCCP 是令人失望的。

是否可以将其拉至 VCCP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、

    我看了这个器件的内部、发现地址逻辑实际上引用了 VCCP。 因此、将其连接到 VCCP 是安全的。

    谢谢、

    -Bobby