This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3221:我们是否可以有 IC 来支持串行端口 RS-232/RS-485 (双模/软件可选 RS-232/RS-485端口)?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/714535/trs3221-may-we-have-ic-can-support-serial-ports-rs-232-rs-485-dual-mode-software-selectable-rs-232-rs-485-ports

器件型号:TRS3221

你(们)好,先生  

我们是否可以具有以下规格的 IC 支持?

  1. 串行端口 RS-232/RS-485 (双模/软件可选 RS-232/RS-485端口)
  2. Rs-k 232è4 Ω 引脚(TXD/RXD/CTS/RTS)
  3. RS - 485èFull 双工(TXD+/TXD-/RXD +/RXD-)   

                                                          令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、

    不可以、我们目前没有一个器件支持这两个接口。 不过、我们确实有多个 RS-232和 RS-485收发器器件、它们可以一起使用以实现软件可选的 RS-485/232接口。 对于示例实现、您可以参考以下设计:

    www.ti.com/.../TIDA-00540

    如果您愿意分享更多详细信息、我将有兴趣详细了解您的申请。

    此致、
    最大