This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32:单通道替代产品

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD75, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/714603/am26lv32-1-ch-alternative

器件型号:AM26LV32
主题中讨论的其他器件:SN65HVD75THVD1450

您好!

我的客户正在优化解决方案尺寸、他正在寻找 AM26LV32CD、但仅限1通道(他在任何电路板上都有2个 IC)...

我发现的最接近 的一个是 SN65HVD75 、但价格是 1 RX 的4倍...

有什么新变化?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vincenzo、

    您可以将 THVD1450视为 SN65HVD75的更新替代产品、尽管它与之类似、因为它包含发送器和接收器电路(这意味着定价应该相似)。 遗憾的是、我们没有单个接收器器件、因为这似乎并不是通用的 A 配置。 不过、如果您可以共享任何其他详细信息(通过此论坛或通过电子邮件私下)、我有兴趣了解有关此应用的更多信息。

    此致、
    最大