This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06:钳位电压

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1183678/tpd4e05u06-clamping-voltage

器件型号:TPD4E05U06
主题中讨论的其他器件: 冲击

您好!

我对 额定电压为 USB 3.0的 TPD4E05U06的钳位电压有疑问。 在第7页的数据表中、"钳位电压"额定值为最大值 14伏。 我想将 TPD4E05U06 用于保护 USB-C 上的 CC 和 D 线以及 MAX77751一起使用、对于这些线、绝对最大额定值为6V。

  • "钳位电压"是否意味着在 ESD 期间、最大峰值电流将被"钳位"/限制为最大值 14伏?  
  • 如果是、  CC 和 D 线路的额定电 压最大为6V、它是否有可能损坏 MAX77751?
  • 如果是、我是否必须找到最大钳位电压小于6V 的器件? 在5V 至5.5V 反向关断电压与低于6V 的钳位电压之间具有如此窄的工作范围时、这将非常困难。
  • 或者、我的电路是否会因为峰值电压太短而 ESD 没有足够的能量而承受?  

此致、

DEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Den:

    [引用 userid="150839" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1183678/tpd4e05u06-clamping-voltage 中的"钳位电压"是否意味着在 ESD 期间、最大峰值电流将被"钳位"/限制为最大值 14伏?  [/报价]

    钳位电压是将提供给受保护 IC 的电压。 此处的钳位电压规格是从 TLP 曲线获取的典型值。 TLP 之所以有用、是因为它具有与 IEC 61000-4-2 ESD 冲击相似的特性。 因此、您可以将 TLP 电流与 IEC ESD 相关联。 下面是另一个器件的示例。  

      

    • 2kV IEC 冲击= 4A TLP。
    • 4kV IEC 冲击= 8A TLP。
    • 6kV IEC 冲击= 12A TLP。
    • 8kV IEC 冲击= 16A TLP。
    [引用 userid="150839" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1183678/tpd4e05u06-clamping-voltage "]如果是,它是否可能会破坏  MAX77751,因为 CC 和 D 线路的额定电 压最大为6V?

    MAX77751的绝对最大额定值为6V、是直流额定值、而钳位电压是瞬态规格。 ESD 脉冲是持续在 NS-us 范围内的瞬态事件。  

    [引用 userid="150839" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1183678/tpd4e05u06-clamping-voltage ]如果是、我是否必须查找最大钳位电压小于6V 的器件? 在5V 至5.5V 反向关断电压与低于6V 的钳位电压之间具有如此窄的工作范围时、这将非常困难。[/quot]

    将钳位电压保持在直流绝对最大额定值以下是没有必要的、正如您提到的、这很难找到。 大多数 IC 没有绝对最大瞬态规格、因此您需要进行基准测试、 以确保 MAX77751能够正常工作。  

    [引用 userid="150839" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1183678/tpd4e05u06-clamping-voltage 中的内容]或者我的电路是否能够承受、因为峰值电压太短且 ESD 能量不足?  [/报价]

    由于峰值电压较短、IC 可能能够承受、但您需要执行基准测试以进行确认。  

    我建议查看我们 的 ESD 基础 知识培训 、了解更多详细信息、其中有一节专门介绍钳位电压。  

    此致、

    Sebastian