This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55HVD233-SEP:SN55HVD233-SEP

Guru**** 2509375 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN337, TIDA-00629, ESD2CAN24-Q1, ESD2CANFD24-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1183084/sn55hvd233-sep-sn55hvd233-sep

器件型号:SN55HVD233-SEP
主题中讨论的其他器件:TCAN337TIDA-00629ESD2CAN24-Q1ESD2CANFD24-Q1

 对于 sn55hvd233,除了100nF 和10uF 旁路电容器外,还需要任何其他无源器件,例如终端电阻器等... 数据表第25页的图35表明需要其它配套无源器件...

我对 TCAN337有同样的问题

谢谢你

Rajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R1/C1和 R3/C4是低通滤波器。 只有当您在那里期望高频噪声时才需要它们。

    R2可能是源端接电阻器、仅用于非常长的布线。 但 R2和 R4也可以保护引脚免受过压影响。

    R5/R6/C7是分裂端接;请参阅第12.1节。

    C8/C9保护总线免受高频噪声的影响。

    D1是两个 TVS 二极管;根据您期望的瞬态选择它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供您在下方列出的无源器件的示例值以及应用原理图示例-数据表中未对此进行说明!

    谢谢、

    Rajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有这些都取决于您预期会遇到的频率和电压(或您将在测试中遇到的频率和电压)。 有关示例、请参阅 TIDA-00629。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享 指向 TIDA-00629的链接

    此外、您能否确认最大值  SN55HVD233-SEP 的引线宽度 为0.51mm?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该链接可在问题的顶部找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajan、

    [引用 userid="334728" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1183084/sn55hvd233-sep-sn55hvd233-sep/4456192 #4456192]\n 您能否确认最大值  SN55HVD233-SEP 的引线宽度 为0.51mm?[/引述]

    是的、这适用于采用8引脚 SOIC 封装(D0008A)的任何 TI 器件。

    此外、对于 ESD 保护(之前注明为 D1)、我建议查看专为此应用设计的 ESD2CAN24-Q1或 ESD2CANFD24-Q1。 它们是在 TIDA-00629之后发布的、因此不会出现在该参考设计上。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看 了 TIDA-00629 、参考原理图中包含一个标记为 DNI 的扼流圈。 该扼流圈的用途是什么、以及为什么已包含在参考原理图中、但随后标记为 DNI。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    共模扼流圈有助于防止共模噪声。 最好准备好封装、以防在 EMI 测试期间发现您需要它。