This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:DP83822I:100M Base-T 时眼图波形测试失败

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1178314/dp83822i-dp83822i-eye-waveform-testing-fail-at-100m-base-t

器件型号:DP83822I

DP83822I 适用于100M Base-T 设计、遵循数据表设计、RBIAS=4.87k Ω。

 接口模板信号:只有80/100次通过

2.过冲失败:> 5%限制

应 更改哪个组件或寄存器以解决这些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁好、

    您能否分享您的设计原理图?

    另请分享眼罩以供参考。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ECG_2D00_RBIAS_3D00_4.87K_5F00_Rout_3D00_3.3ohm_5F00_RPU_3D00_62ohm_5F00_Fail2.PDFe2e.ti.com/.../DP83822I_5F00_PHY_5F00_SCH.pdf

    你好、Gokul、  

    附加了文件以供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁好、

    您能告诉我以下信息吗?

    1. 电阻器 R321、R322的值是多少?
    2. 我看到 MDI 路径上有2.2欧姆和5.1欧姆电阻器吗? 为什么安装这些组件?
    3. 是否可以尝试使用 C49=10nF 而不是1nF?
    4. 您可以使用 C42、C44 = 1uF+0.1uF 而不是仅0.1uF 吗?
    5. 是否可以尝试移除所有 ESD 二极管进行检查?

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁好、

    您是否成功完成了这些实验?

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、R321、R322为0欧姆

    用于雷击保护的2.2 Ω 和5.1 Ω

    3. 无效

    4.  C42、C44 = 1uF+0.1uF  、无效

    5、不得拆除,Ω ESD 二极管以实现 ESD 和雷击保护。

    是否有用于匹配,的寄存器,我们可以通过软件代码对其进行调整?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁好、

    让我与我们的团队一起回顾一下、然后返回给您。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁好、

    新年快乐!! 很抱歉我的回答有延迟。

    我们找不到任何寄存器来纠正这种情况、因为我们不了解失败的原因。 一旦我们了解了根本原因,我们就可以再次检查我们是否可以对寄存器执行某些操作。

    仅对于实验、您是否可以移除2.2ohm、5.1 ohm 的串联电阻并移除 ESD 二极管并检查掩码? 我们希望在不使用这些组件的情况下查看性能、以了解出现故障的原因。

    --
    此致、
    Gokul。