This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:输入偏斜容差

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1182762/sn65dphy440ss-skew-tolerance-on-input

器件型号:SN65DPHY440SS

大家好、团队、

我们正在使用设计中的主题器件、并且很难将 从源极(即 CSI-2图像传感器)到 PCB 上 DPHY 输入的传播延迟进行匹配。
问题是:数据线路和时钟 DPHY440在输入端可以承受什么偏斜?
我们的设计是4通道1.5Gbps。

非常感谢、致以诚挚的问候、
最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      在 HS 模式下启用内部动态偏移消除功能、并导致2个时钟(4 UI)
    数据从 DA 传输到 D 时的数据延迟

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您的响应和宝贵信息。

    我的问题是不同数据通道之间的输入偏斜。 我们的 PCB 技术很难与  数据通道上的传播延迟匹配、并且需要知道主题器件在输入上可以承受什么。 它是+/- 1/2 UI 吗? 还是其他一些裕量? 如果偏斜高于预期、器件将如何工作?

    谢谢、此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好将长度保持在彼此之间的5密耳以内。

    此致

    Brian