This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86-Q1:SN65DSI86-Q1

Guru**** 2930760 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86, TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1183448/sn65dsi86-q1-sn65dsi86-q1

器件型号:SN65DSI86-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65DSI86TDP142

是否有基于 TQFP 的 SN65DSI86器件的 EVM、是否可以共享相应 EVM 的 PCB 文件?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们没有适用于此器件的 TQFP EVM。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian。  快速回复。  目前,我使用的是 DSI 输入--> SN65DSI86 (TQFP)--> TDP142 --> DP 连接器。  关于从 DP 连接器到 DSI86输入的输出 HPD 信号、我有一个问题。  即使 VESA 标准规定 HPD 信号一直到3.3V 电平、电平转换器也是必需的吗? 我能理解 HPD 最大信号电平是3.3V 吗?  请告诉我。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指 DSI86的 HPD 引脚的最大规格? 数据表中没有提到过它。 它可以是3.v 或更高、但 我认为您不需要电平转换器。

    此致

    Brian