This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS2200:音频

Guru**** 2483355 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS2200, TPD1E10B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/671671/tvs2200-audio

器件型号:TVS2200
主题中讨论的其他器件: TPD1E10B06

你(们)好,先生  

是否可以知道 TVS2200可用于音频应用?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    如果您计划将 TVS2200用于音频、请谨慎使用电容。 它可能太高。 如果您的电压范围仅为-5V 至5V、我建议查看 TPD1E10B06
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    泄漏电流也可能过高。 您是否希望保护输入或输出?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否想了解有关 TVS2200用例的更多信息?

    此致、
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

            我 有类似的问题。 如果我们的音频输入为20Vrms。 你有什么建议吗?

    最恰当的考虑  

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    频率是多少? 40kHz? 什么是直流偏置?

    您能给我提供有关原理图的更多信息吗?

    此致、

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cameron:
    它是来自 MIC 的模拟音频信号。 其频率应低于40KHz,最大振幅为20Vrms。


    最恰当的考虑

    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    我对该应用不太熟悉。 低于多少? 要覆盖整个音频范围、必须为20kHz?

    您能给我一个原理图吗? 如果是机密信息、您可以将其发送至 c-phillips@ti.com。

    此致、

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已将此线程脱机、因此我将关闭此线程。

    此致、
    Cameron