This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BR401:用于总线连接的热插拔

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15BR401, TPD4E05U06, DS90LV804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/676509/ds15br401-hot-swap-for-bus-connection

器件型号:DS15BR401
主题中讨论的其他器件: TPD4E05U06DS90LV804

客户使用 DS15BR401进行总线连接(1:N)。

在应用中、输入序列为 GND⇒信号⇒电源。

当这些热插拔输入端发生电击时、DS15BR401的输入端会受到电击。  

请告诉我以下两点:

①Is DS15BR401输入侧有保护电路或 IC?  

②In 首先、DS15BR401是否与总线连接的用例不匹配?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    1.电源上是否可能存在远高于 VDD 的大瞬态电压? 在这种情况下、您可能希望使用电容最小的 ESD 二极管、以免影响高速信号。 一个示例是 TPD4E05U06、这是一款4通道低电容 ESD 二极管。

    2.看一下输入序列、我认为除非 DS15BR401输入暴露在高于 VDD + 0.3V 的电压下、否则不一定会出现问题。通常情况下、电源不应直接发送到 DS15BR401。 您能否提供客户所做工作的原理图、以便我们更好地了解您对用例的问题?

    谢谢、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael - San

    感谢您的回复、

    我随附了客户原理图、请参阅下面的内容。

    如果有任何想法、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../DS15BR401_5F00_schematic.pdf

    【补充信息】

    ・字以下是指"LVDS 差分阻抗:100Ω 对"。

    ・连接的原理图是旧电路板、DS15BR401置于 U107位置。

    最新型号将 DS90LV804替换为"DS15BR401和终端电阻器"。 (引脚兼容)

    ・输入侧通过 HM 连接器连接主板(热插拔)。  

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    我同意 Michael 的意见-客户可能需要考虑在器件中使用外部 ESD 二极管。

    DS90LV804和 DS15BR401的输入与 GND 之间确实有 ESD 电路。  只要 GND 连接为低阻抗、就会启用内部 ESD 结构。

    我在原理图中没有看到任何不适当的东西。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael San、Lee San

    感谢您的回复、
    我很清楚。

    此致、
    Satoshi