This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043:对外部 EEPROM 进行编程

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/676278/tusb8043-programming-external-eeprom

器件型号:TUSB8043

您好!

我们使用 TUSB8043进行了设计、效果非常好。 但我们在下游有一个布局错误(开关 DP/DN)。 我在数据表中看到、这两个信号可以通过寄存器中的一个位进行切换。 我们在提供的布局中提供了备用 EEPROM。

现在、我正在寻找一种通过 HID 转 I2C 桥对该芯片进行编程的工具。 或者、EEPROM 的默认数据凸点会非常有用。 在这种情况下、我可以更改相关位并在外部对芯片进行编程。

我可以从何处下载此工具?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuno、

    请接受我的朋友的请求、以便我可以向您发送该工具。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供这些文件。

    该工具可正常工作并检测集线器。 但我无法对任何字节进行编程。 我再次检查了电路板、一切都很好。 EEPROM 连接正确、上拉电阻(SDA/SCL 和 SMBUSz)被放置(参考数据表、这是启用 I2C-EEPROM 的条件)。 我在 SDA/SCL 上查看了示波器、单击工具中的 Read 时没有流量。 从上电开始根本没有流量、因此集线器不会检查 EEPROM 中是否存在有效数据。

    我的错误是什么?
    感谢您的提示。

    此致、
    Kuno
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuno、

    出现此问题时、您能否向我发送 EEPROM 工具窗口的屏幕截图?

    谢谢、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!

    现在、我已经在外部编程器中对 EEPROM 进行了编程。 这解决了我们的布局错误:-)
    感谢你的帮助。

    此致、
    Kuno