This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:RegionX 闪存错误(&quot);位(0x2D 字节1-4 [9:8])行为

Guru**** 2483955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981, TPS65981EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/671172/tps65982-regionx-flash-err-bits-0x2d-byte-1-4-9-8-behavior

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件:TPS65981TPS65981EVM

大家好、

将"RegionX Flash Err"位(0x2D 字节1-4 [9:8])更改为1b 的条件是什么?

即使 RegionX 数据损坏,我也从未看到这些位变为1b。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Takashi,

    您能否共享固件版本和确切的器件型号?

    谢谢、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul - San、

    这是信息
    固件版本:v3_10 (TPS65981_2_6v0001.12.06.bin)
    器件型号:TPS65981EVM

    此致、
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul - San、

    有什么意见?

    此致、
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul - San、

    有什么意见?

    此致、
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takashi-San、

    区域[x]FlashErr 仅在启动代码即使在多次尝试后也无法读取某个区域中的内容时设置-例如:闪存繁忙时。 如果数据可以成功读取、则不会设置该位、无论内容是否有效。 区域内容的有效性由"区域[x]无效"/"区域[x]CrcFail "表示。

    -/普拉尼特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Praneet-San、

    您是否意味着它仅在 SPI 通信故障时设置?

    此致、
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。

    -/普拉尼特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我明白了。

    此致、
    Takashi Onawa