This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511:BC1.2合规性测试

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675431/tps2511-bc1-2-compliance-test

器件型号:TPS2511

大家好、

我的客户未通过 BC 1.2 (仅限 DCP)合规性测试。

请给我建议通过。

  ・DCP 过冲和下冲电压测试:通过

  ・DCP 电压和电流测试          :通过

  ・DCP -握手测试            :失败

        检查 D-电压是否在 VDM_SRC 范围内(0.5V - 0.7V)。 [DCP12、DCP13]

        错误:D-电压不在 VDM_SRC 范围内(0.5V - 0.7V)、D-= 772mV。

  ・DCP 电阻和电容测试  :失败

        测量 D+和 D-处的电压。 差值必须小于0.67V。

        INFO:D-= 63mV

        INFO:D+= 1489mV

        erro:D+和 D-之间的差值不小于0.67V、VDP - VDM = 1426mV

 

如果您需要其他数据、请与我联系。

此外、请告诉我推荐的测试设备、测试环境信息。

 

此致、

Kenji

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    感谢您在 E2E 上发表您的问题。
    您能否发送有关这些问题的更多信息? 您如何执行这些合规性测试?
    您是否能够发送这些个人合规性故障的一些屏幕截图?

    此外、您能否发送一些原理图来说明器件如何集成到您的设计中? 如果您不想在此在论坛上公开共享您的信息、我很乐意分享我的电子邮件、以便您可以将其发送给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam - San、

    感谢您的合作。
    由于我想直接发送电子邮件、请告诉我地址。

    使用以下产品执行测试。
    210.200.29.199/.../Allion UCPET DataSheet_20140122.pdf


    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    由于此帖子已脱机、我将继续并关闭此主题。 如果 Adam 已回答您的问题、请选择  此已解决我的问题