This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:通用模式

Guru**** 2483355 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK10232, DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673351/tlk10232-general-purpose-mode

器件型号:TLK10232
主题中讨论的其他器件: DS125DF1610

TLK10232是否可以在1.25G 通用模式下运行。 我需要它绕过所有1000x 信号。 没关系吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TLK10232可被用在通用模式中(请见数据表的第5节)。 第5.8节规定了通用模式支持的速率、包括1.25Gbps。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将其与参考时钟312.5Mhz 搭配使用。

    MPY=8 HS 和 LS

    LS Q 速率 HS 八速率

    01 --> 3402  

    我将其连接到 DS125DF1610、它将会出错。 当它在 KR 模式下使用时、它是正常的。 但是、我需要它仅用作中继器。  

    我的设计  

     SFP --> ds125df160 --> tlk10232 --> 1G phy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我以312.5Mhz 在通用模式1.25G 下工作时、寄存器0x10 = 0且寄存器0x0F = 0x1E1B。

     它是否需要关心位"4"?

    7  TX_FIFO_欠 流在1GKX 模式下不适用。 当为高电平时、表示在 RO/LH 中发生了下溢
       (RG)发送数据路径(CTC) FIFO。
    6  当为高电平时、在10GKR 和10G 模式中、TX_FIFO_OVERflow 表示在 RO/LH 中发生了溢出
       (RXG)发送数据路径(CTC) FIFO。
    5  RX_FIFO_undercLOW 在1GKX 模式下不适用。 当为高电平时、表示在 RO/LH 中发生了下溢
       (RG)接收数据路径(CTC) FIFO。
    4 在10GKR 和10G 模式下 RX_FIFO_OVERflow、高电平表示接收 RO/LH 中发生了溢出
       (RXG)数据路径(CTC) FIFO。 在1G-KX 模式下、高电平表示 FIFO 错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    I 设置为1.25G
    1D = 0x3000 CLK 312.5
    02 = 8115 启用 PLL x8
    03 = ab4f RX、TX 8速率
    01 =3402 1:1、通用模式、ref=1
    06 =f114 x8
    07 = 5e06 4速率使能串行器/解串器

    寄存器0x0F =1f1b 0x010 = 0xFFFF
    它似乎有问题。 我是否需要设置其他寄存器以实现1:1模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cannie、

    您可以尝试下一个步骤吗?

    通用模式1:1

    REFCLK:153.6/122.88MHz

    1.确保 ST 输入管脚为低电平。

    2.确保 MODE_SEL 输入引脚为高电平。

    3.确保 PRBSEN 输入引脚为低电平。

    4.确保 REFCLK_SEL 引脚为低电平。

    5、复位器件(发出硬复位或软复位、RESET_N 置位至少10us、或将1b'1写入30.0.15

    6.将4'b1011/1101写入30.2.3:0以将 HS_PLL_MULT 乘法器设置为16/20x

    7、将2'B01写入30.3.9:8、将 HS_RATE_TX 设置 为8速率。

    8.将3'B101写入30.3.2:0以将 HS_RATE_RX 设置 为8速率。

    9.将2'B11写入30.1.13:12以设置模式1:1

    10.将2'B01写入30.7.9:8以将 LS TX 串行器/解串器通道速率设置 为半速率。

    11.将2'B01写入30.7.1:0、将 LS RX 串行器/解串器通道速率设置 为半速率。

    12.发出数据路径复位。 将1'B1写入30.14.3

    13.等待1000ms。

    请尝试上述步骤、并告知我们您的结果。

    此致、

    Luis Omar Moran

    高速接口

    SWAT 小组