主题中讨论的其他器件: DS125DF1610
TLK10232是否可以在1.25G 通用模式下运行。 我需要它绕过所有1000x 信号。 没关系吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TLK10232是否可以在1.25G 通用模式下运行。 我需要它绕过所有1000x 信号。 没关系吗?
谢谢
当我以312.5Mhz 在通用模式1.25G 下工作时、寄存器0x10 = 0且寄存器0x0F = 0x1E1B。
它是否需要关心位"4"?
7 TX_FIFO_欠 流在1GKX 模式下不适用。 当为高电平时、表示在 RO/LH 中发生了下溢
(RG)发送数据路径(CTC) FIFO。
6 当为高电平时、在10GKR 和10G 模式中、TX_FIFO_OVERflow 表示在 RO/LH 中发生了溢出
(RXG)发送数据路径(CTC) FIFO。
5 RX_FIFO_undercLOW 在1GKX 模式下不适用。 当为高电平时、表示在 RO/LH 中发生了下溢
(RG)接收数据路径(CTC) FIFO。
4 在10GKR 和10G 模式下 RX_FIFO_OVERflow、高电平表示接收 RO/LH 中发生了溢出
(RXG)数据路径(CTC) FIFO。 在1G-KX 模式下、高电平表示 FIFO 错误。
您好 Cannie、
您可以尝试下一个步骤吗?
通用模式1:1
REFCLK:153.6/122.88MHz
1.确保 ST 输入管脚为低电平。
2.确保 MODE_SEL 输入引脚为高电平。
3.确保 PRBSEN 输入引脚为低电平。
4.确保 REFCLK_SEL 引脚为低电平。
5、复位器件(发出硬复位或软复位、RESET_N 置位至少10us、或将1b'1写入30.0.15
6.将4'b1011/1101写入30.2.3:0以将 HS_PLL_MULT 乘法器设置为16/20x
7、将2'B01写入30.3.9:8、将 HS_RATE_TX 设置 为8速率。
8.将3'B101写入30.3.2:0以将 HS_RATE_RX 设置 为8速率。
9.将2'B11写入30.1.13:12以设置模式1:1
10.将2'B01写入30.7.9:8以将 LS TX 串行器/解串器通道速率设置 为半速率。
11.将2'B01写入30.7.1:0、将 LS RX 串行器/解串器通道速率设置 为半速率。
12.发出数据路径复位。 将1'B1写入30.14.3
13.等待1000ms。
请尝试上述步骤、并告知我们您的结果。
此致、
Luis Omar Moran
高速接口
SWAT 小组