This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S009:TPD4S009DRYR I-V 曲线

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673988/tpd4s009-tpd4s009dryr-i-v-curve

器件型号:TPD4S009

您好,

是否有人可以为我提供器件 TPD4S009DRYR 的反向传输曲线。 该器件的典型钳位电压和电流是多少?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已经为该器件订购了样片、以运行 TLP 测试、指示钳位电压。
    此外、由于数据表中注明了击穿电压和工作电压、因此 IV 也不会非常有用、这些 ESD 二极管并不适用于超过这些值的直流应用、但我将看到我可以找到的结果。

    此致、
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您还能为我提供该器件的 SPICE 模型参数、如 IS、BV、IBV、RS、N (只有这些参数是足够的)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为在讨论保护二极管时、我们可能会使用不同的命名法。 您是指泄漏电流、击穿电压、击穿电流、动态电阻吗?

    此致、

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,是的,它有点不同,但我对 SPICE 模型参数提出了更多的要求。 如果您可以提供钳位参数(电压)、也会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、还能告诉我器件的反向泄漏电流。 还将有助于了解 SPICE 模型参数 N、IS、RS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、请提供反馈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我仍在努力获取 TLP 数据、很抱歉耽误您的时间。
    但是、我不认为我们能够提供 PSpice 模型、这对我们来说不是标准做法、因为它只是一个常规二极管。 为了表征瞬态事件的特性、我们将指向 TLP 数据、并提供用于信号完整性的 S 参数。

    此致、
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 TPD4S009的 TLP 数据。 这是一个典型特征。

    此致、

    Cameron