This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927Q-Q1:设计问题

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB927Q-Q1, DS90CR287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675986/ds90ub927q-q1-design-questions

器件型号:DS90UB927Q-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90CR287

1) 1)该部件能否直接驱动75欧姆同轴电缆(BNC 连接器)?
FPD Link 输入为85MHz 时、最大可能的同轴电缆长度是多少?
是否有 包含此信息的推荐应用手册?

2) 2) DS90CR287能否直接驱动 DS90UB927Q-Q1的28位 FPD Link 数据接口?

3) 3) DS90UB927Q-Q1是否计划在不久的将来的任何时间点停产?

4) 4) FPD-Link III 高速协议是否已向公众指定和提供、或者是否存在一些 FPGA IP 以直接连接到 DS90UB927Q-Q1的高速输出?

此致、

Naser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naser、
    DS90UB927设计用于在 PCLK 高达85MHz 时支持长达10米的100 Ω STP 互连。 您可以参阅产品数据表以了解更多信息。
    此产品目前没有计划的 EOL。
    FPD-Link III 是一种专有标准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Palaniappan Manickam:

    来自客户:

    请您回答我在原始邮件中提出的问题#2吗?  再次复制到下面以供参考
    2))) DS90CR287能否直接驱动 DS90UB927Q-Q1的28位 FPD Link 数据接口?
    此外、我还看到了一些应用手册、其中暗示 DS90UB927Q-Q1可以驱动同轴电缆?
    您提到100 Ω STP、但我对同轴电缆的情况感兴趣。
    同轴电缆是否支持互连?
    您是否有应用手册描述了使用85MHz PCLK 可以实现的距离?
     DS90UB927Q-Q1能否直接驱动同轴电缆或是否需要电缆驱动器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    可以直接将 DS90CR287连接到 DS90UB927-Q1。

    虽然从理论上讲、DS90UB927-Q1可以驱动同轴电缆、但它仅针对 STP 进行了优化、因此官方仅支持 STP 电缆。  显示串行器/解串器概述页面列出了支持同轴电缆的器件。  以下是链接:

    此致、

    Davor