This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:电源滤波

Guru**** 2483085 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB964-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675314/ds90ub964-q1-power-supply-filtering

器件型号:DS90UB964-Q1

[ DS90UB964-Q1 ] 电源滤波

您好!

关于电源 π 型滤波器、您是否具有需要切断以最大限度降低  DS90UB964-Q1噪声的特定目标频率范围? 以下原理图和 BOM 摘自 EVM 用户指南。



谢谢、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    请为从直流到50MHz 的频率范围设计滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Hamzeh。

    我已经与客户讨论过!

    此致、
    Ken