This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983B:OCP 行为和流程图

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65983B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675646/tps65983b-ocp-behavior-and-flow-chart

器件型号:TPS65983B

大家好、团队成员

如果我们将 OCP 超时配置为640us、

您能否告诉我、如果检测到 OCP、OCP 流程图是什么?

如果检测到 OCP、何时激活电流限制电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:

    这是一个好问题。 我有几个问题可以帮您解决。
    1.您将使用哪条电源路径、内部电源路径或外部电源路径?
    2.在 GUI 中、TPS65983B 的电压和最大电流设置是什么?

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    外部电源路径
    2. 20V/3A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、团队成员

    请尽快检查它。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    很抱歉耽误你的时间。 美国有一个假期(复活节),过去4天都不营业。

    根据数据表、OCP 会立即激活;延迟来自 TPS65983B 中 OCP 电路的延迟、该延迟可能在纳秒内。 遗憾的是,TPS65983B 数据表中没有此类数据(或规格)。

    我希望这对您有所帮助、如果您的问题得到了解答、请 选择 "这已解决我的问题"  

     

    Hao