This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:30英尺以上的 UART 转 Micro USB

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410, TUSB4020BI, SN75LV4737A, TUSB522P, TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673214/tusb3410-uart-to-micro-usb-over-30-ft

器件型号:TUSB3410
主题中讨论的其他器件: TUSB4020BISN75LV4737ATUSB522PTUSB7340

您好!

我有一位客户想要在大约30英尺的距离内转换 UART 信号。

我建议他创建3个模块、然后采用 USB 标准、该标准可以在电缆上实现距离、而不是 UART 信号。

2       个将 UART 转换为 USB 2.0的模块

-       1个模块、充当与平板电脑通信的集线器

我进行了快速搜索、以下是我考虑使用的器件:

       - TUSB3410 (UART 至 USB 2.0)

-       TUSB4020BI (用于输入2个 USB 2.0信号并将其输出到平板电脑的1个 USB 的集线器)

您是否建议使用其他任何器件来执行这些应用中的任何一个?

谢谢、

Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Louie、

    您还可以添加 RS 232驱动器、我们已使用 TUSB3410测试了 SN75LV4737A。

    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否绝对有必要将 SN75LV4737用于上述应用?

    Loie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是、这并不是绝对必要的。

    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想确认、该器件不仅是智能交换机、还允许某种网状网络

    请参阅下面的方框图:

    我是否需要 MCU 来管理数据?  

    谢谢、

    Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Louie、

    请注意、由于 TUSB3410是一款全速器件、因此不建议使用长度超过5米(16.4英尺)的电缆、如果您想超出此限制、则需要添加一个 USB 转接驱动器、如 TUSB522P。

    我假设您要将 USB 集线器连接到 USB 主机控制器、此控制器将处理数据事务。

    哪些操作系统将为您要连接 USB 集线器的系统提供支持?

    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有您推荐的 USB 主机控制器?

    它们将在 Android 平板电脑中运行从 USB A 到 Micro USB 的最终输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 仅拥有作为 USB3.0主机控制器的 TUSB7340、但遗憾的是、它现在是 NRND。

    请注意、我们没有用于 Android 的特定于 USB 转 UART 的驱动程序、但请注意、自内核2.6以来、Linux 驱动程序默认包含在内。

    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、

    此应用程序开始听起来更加不可行。  

    是否无法解决两台设备和一台 Android 平板电脑之间远距离 UART 通信的问题?

    如果我只是使用 TI 器件、这似乎是一个不完整的解决方案。

    Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Louie:

    USB 2.0标准规定主机与集线器或设备之间的最大电缆长度为5M。 在这种情况下、USB 2.0不适合远距离 UART 应用。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我对不清楚表示歉意。
    在这个系统中、我要将 UART 转换为 USB、并添加一个附加项、而 USB 电缆的传输距离为5M。
    如果我向客户指定 USB 电缆的传输距离不能超过5M、此应用是否正常工作?
    UART 速度将非常慢、在3.3V CMOS 逻辑上每100Hz 约为100B。

    Loie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louie:

    如果电缆长度限制为5M、建议设计的 USB 电气/协议部分将起作用。  Roberto 提出的 USB 转 UART 驱动器限制仍然是一个问题。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!

    您能否提供一种可能的解决方案来帮助您使用 TUSB3410进行 UART 到 USB 的转换。

    谢谢、
    Loie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卢伊

    用于 USB 转 UART 的 TI 最佳解决方案是 TUSB3410、但如前所述、我们没有可提供的 Android 驱动程序。

    此致、
    JMMN