This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982-EVM:TPS65982EVM、TPS65983EVM 和 TPS65986EVM 电路板之间有何差异?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981EVM, TPS65981, TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675918/tps65982-evm-what-is-difference-between-boards-tps65982evm-tps65983evm-and-tps65986evm

器件型号:TPS65982-EVM
主题中讨论的其他器件:TPS65986EVMTPS65981EVMTPS65981TPS65982


我需要为车辆和电动滑板制作系统、但这些是我在使用 USB Type C 时的第一步

我需要为滑板的电池组充电、滑板需要为手机充电、所有这些都需要使用 USB C

我认为、我应该购买两块 TPS6598X 电路板的评论、以便在电路板前后执行灌电流源操作。

1) 1)其中哪些电流调节为5A?

2) 2)我不n´t 板、TPS65982EVM、TPS65983EVM 和 TPS65986EVM 之间的差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    除了 TPS65982EVM、TPS65983EVM 和 TPS65986EVM、TI 还提供 TPS65981EVM。

    TPS65981/2/3EVM 具有内部和外部电源路径。 TPS65986EVM 只有内部电源路径。

    TPS65981EVM 可提供5V/9V/15V/20V 电压、而 TPS65982/6EVM 可提供5V/12V/20V 电压。

      TPS65981EVM 集成了 FTDI 板(需要配置 PD 控制器),而 TPS65982/3/6EVM 则不集成。

      TPS65983EVM 仅用于 Thunderbolt 生态系统。 如果您不需要 Thunderbolt、建议不要使用 TPS65983。

    对于您的应用、我们建议您购买 TPS65981EVM。 应使用外部电源路径提供5A 电流。 但请记住、电缆的额定值也需要为5A。 如果 Type-C 电缆的额定电流为3A,则即使 PDO 设置为20V/5A,PD 协议也会将电流限制为3A。

    我希望这对您有所帮助、如果您的问题得到了解答、请选择 "这已解决我的问题"  

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
    我购买了评估板 TPS65981EVM。
    您的意见非常有帮助。

    此致