This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041A:上电复位时序

Guru**** 2923760 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041A, TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675594/tusb8041a-power-on-reset-timing

器件型号:TUSB8041A
主题中讨论的其他器件: TUSB8041

您好!

我尝试使用 TUSB8041A、但当我将计算机连接到上行端口时、我的计算机显示 USB 设备无法识别。 我想问题是电源启动和上电复位时序。 在第34页的数据表中、它指出了这一点

'µF 只有当 VDD11电源在 VDD33电源之前保持稳定时、才能使用 GRSTN 引脚上的1 μ F 电容。 根据两个电源的电源斜坡、可能需要调整电容器。"


数据表还在第11页脚注1中说明:

'如果 VDD33电源在 VDD11电源之前保持稳定、则需要有源复位。 此有效复位应满足从两个电源稳定到 GRSTz 失效的3ms 上电延迟计数。"


我将使用线性稳压器为3.3V 电源、使用降压转换器为1.1V 电源、两者均由5V 降压转换器供电。 因此、在1.1V 电压稳定之前、3.3V 稳定。 请参阅下方的1.1V (黄色)和3.3V (蓝色)瞬态电源电压。 3.3V 在1.1V 之前的大约1ms 内保持稳定。

现在、在通道3上添加 GRSTz 引脚作为粉色信号。 在这里、您可以看到复位信号通过长 RC 斜坡取消置位。 根据数据表、我认为一旦电压达到2V、复位就会取消置位。 在这种情况下、在两个电源都稳定大约15ms 后、该点会发生。 请告诉我是否误读了数据表、以及复位可能是我无法连接到上行端口的原因吗?


谢谢!

Erik  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我还有一些调试功能、我发现有时当我从计算机上的上行端口插入 USB 电缆时、我的计算机会将集线器识别为通用 USB 设备。 但是、有时它不能识别它、并说它发生了故障。 此外、当我对电路板进行弯曲时、它会经常切换状态。 您是否认为这可能是不良焊接连接的结果? 当计算机识别到设备时、我仍然无法在计算机上看到下游 USB 记忆棒。 即使上行端口是、下行端口也无法正常工作吗?

    谢谢、
    Erik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Erik、

    TUSB8041要求1.1V 电源轨在3.3V 电源轨之前上电。 第11页的脚注指出、如果3.3V 电源轨在1.1V 电源轨之前上电、则必须进行复位。 请记住、如果 GRSTz 仅连接到电容器以接地、则必须连接1.1V 电源轨
    在3.3V 电压轨 µs 至少10 μ A 的电流下保持稳定。

    确保在复位时将 SMBus 引脚上拉为高电平、以便 TUSB8041A 不处于编程模式。 编程模式下的 TUSB8041A 会导致上行端口正常工作时下行端口无法正常工作。

    此外、听起来您的电路板上的焊锡连接或焊盘有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。


    好的、我将更改电路板、以便在3.3V 之前为1.1V 上电。  

    应该如何处理 GRSTz 引脚? 在3.3V 稳定之前、电压是否必须为高电平(复位取消置位)? 现在、我将其连接到1uF 电容器、以便它具有大约15ms 的时间常数。

    现在、我将 SMBus 引脚悬空。 是否需要将其上拉至高电平?


    谢谢!
    Erik  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik、

    GRSTz 的电流配置正常、GRSTz 应在3.3V 电源轨稳定后失效、 3.3V 电源轨稳定后失效的最小时序为~3ms。

    除非您使用 I2C 模式、否则不需要将 SMBus 引脚拉高。 将该引脚保持悬空是可以的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!

    Erik  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的欢迎!