This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD63:具有防雷功能的同轴电缆接口电路设计建议以及 AISG 2.0和3.0之间的差异

Guru**** 2483085 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD63, SN65HVD62

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675878/sn65hvd63-coax-interface-with-lightning-protection-circuit-design-recommendation-and-difference-between-aisg-2-0-and-3-0

器件型号:SN65HVD63
主题中讨论的其他器件: SN65HVD62

大家好、团队成员

我的电信客户计划在其智能天线产品中使用 SN65HVD63。

它们需要在 SN65HVD63的 TXOUT/RXIN 布线上添加防雷电路。 电路上有多种成分、PCB 布线宽度更宽4mm 和1mm。 这将打破50欧姆迹线 特性阻抗。

 设计避雷保护电路是否有任何建议?

以下是客户的 scehmatic:

2.在 AN65HVD63数据表中、有与 SN65HVD62的比较表。

AISG2.0和3.0的 PHY 之间是否存在所有差异?

表中的最大电平是否表示 SN65HVD63中集成的滤波器之后的杂散电平?

谢谢

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我们将对此进行研究。 不过、出于我们的理解、FEED1是连接到该系统中同轴电缆线路的信号吗?

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Max

    接头5"X2"连接到此系统中的同轴电缆。

    谢谢
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    如果您真的很担心信号完整性、可能可以考虑同轴射频浪涌修复器和射频 ESD 保护组件。

    AISG2.0和 AISG3.0的 PHY 之间的差异很小。 主要区别更多在于测试。

    如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao

    数据表中"杂散频率范围"和"最高水平"的含义是什么? 它是唯一的测试方法吗?

    谢谢

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    杂散频率是接收器端可能干扰器件调制的频率。 最大电平表示接收器的最大振幅。 AISG 3.0要求  更好的接收器选择性、因为频率范围更小。 但所有这些都是通过测试程序实现的。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao