This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2544:与 Apple 产品连接时 VBUS 电压下降

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2544, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672138/tps2544-vbus-drop-when-connect-with-apple-product

器件型号:TPS2544
主题中讨论的其他器件: TPS2546

尊敬的团队:

到目前为止、我们发现 TPS2524的 VBUS 将下降约2秒、然后在与 Apple 产品连接时、如下图所示再次上升。 例如:iPhone SE、iPhone 7。

它是否与我们使用的模式相关?  我们仅使用 DCP_Auto 和 CDP 模式、如下所示。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jim、

    感谢您在 E2E 上发布您的问题。 我目前没有任何 TPS2544EVM 可供使用。 我从 TI store 申请了一些器件、下周就可以获得这些器件、但在此之前、我所做的所有调试都将通过您或使用 TPS2546EVM 进行。 对于由此给您带来的任何不便、我深表歉意。

    首先、您如何进行测试以 获得该波形? 示例) iPhone 是否已连接到 A 型端口、然后打开电源? 设备是否已打开、然后将电话插入其中? 或者、无论您做什么、都存在这种压降?
     
    其次、在 DCP_Auto 和 CDP 模式下是否都会发生这种压降? 并且每个电压降和持续时间是否完全相同?

    第三、在您发送的范围捕获中很难确定除法线。 VBUS 是否会降至0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    我知道、TPS2544与 TPS2546几乎相同。 区别在于 TPS2546支持节能功能。

    很抱歉、我没有说明。 按照以下步骤操作、了解我捕获的波形。

    步骤1:我们看到 VBUS 上有5V 电压
    步骤2:将 Type A 端口连接到 Apple 产品。
    第3步:VBUS 下降约2秒、然后再次上升。

    是的、VBUS 会降至0V、因为 TPS2544已开启其 MOSFET。

    此致、
    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    您答对了 TPS2544和 TPS2546之间的差异。 TPS2544 EVM 尚未推出、因此下面的屏幕截图来自 TPS2546EVM。

    我根据 您在上一帖子中包含的图形和突出显示部分、将该板置于 DCP_AUTO 模式。

    按照您描述的相同设置和测试步骤、我无法看到5V 至0V 的压降。 下面是从 VBUS 生成的波形的屏幕截图。 VBUS 上的压降来自连接的电话、并且显示了充电指示器。

    我认为我们的压降发生在同一个地方、但出于某种原因、连接到输出引脚的 FET 被激活、因此 VBUS 被拉至接地。

    一旦 TPS2544EVM 进入、我将再次尝试此测试、以查看我是否得到任何响应差异。 同时、当 iPhone 最初连接到手机时、您是否能够向我发送 DP 输入和 DM 输入线路的屏幕截图? 很想了解那里是否有任何问题。

    此外、您能否通过电子邮件向我发送完整的原理图? 您需要查看其中一些非页面引用的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    我已通过邮件向您发送原理图和波形。
    请帮助您了解一下。

    谢谢你。
    此致、
    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jim、

    在做了一些研究之后、这是正常行为。  按照 BC1.2规范、在 CDP 模式、DCP 模式和 SDP 模式之间切换时、VBUS 必须下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    插入 Apple 产品时、模式没有任何变化。

    CTL2、CTL3和 ILIM_SEL 的默认值为高电平。

    只有当系统进入 S4 (CTL1为1至0)或恢复至 S0 (CTL1为0至1)时、模式才会发生变化。

    正如您在下面看到的、当系统处于 S4状态时、CTL1始终处于低电平。

    请帮助澄清问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    TPS2544 EVM 终于推出、因此我能够使用该器件进行一些测试。 我对器件的配置与 y'all 的配置方式相似(CTL2、CTL3、ILIM_SEL = 1;CTL1 = 0)、并且未看到与 y'all SAW 相同的 VBUS 压降。 我不认为问题是 TPS2544内部的问题、而是因为 VBUS 在 EVM 上工作正常、所以大家都在如何实现它。

    但我确实注意到、当 iPhone 连接到 EVM 时、故障 LED 会随机亮起。 FAULT 引脚是否连接到设计中的其他位置以启用或禁用 TPS2544? 这可能会导致您看到的压降问题。 在初始连接期间、我拍摄了 FAULT 引脚的示波器画面、FAULT 引脚变为低电平的时间与 VBUS 为您提供的时间几乎相同。

    您能否尝试禁用故障连接以查看这是否是问题的根源?

    其次、我测试了是否有其他模式允许 iPhone 充电、是否在 S3中、并且 FAULT 引脚未变为低电平。 真值表中的以下配置满足全部三个条件。 尝试在此配置中配置 TPS2544、看看它是否解决了 VBUS 掉电问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我们捕获的波形如下所示。 如果与 FLAULT 引脚或 EN 引脚无关、这似乎是根本原因。

    插件设备:iPhone

    CH1:VBUS (引脚12)

    通道2:+5VLAW (引脚1)

    CH3:EN (引脚5)

    CH4:FLAULT#(pin13)

    但我们在数据表中找到了 DCP 自动功能的描述、如下所示。 因此、一旦充电电流超过750mA、TPS2544将切换到分压器2并导致 VBUS 下降。 我们还捕获了如下波形。

     

    我们还使用 Android 手机对其进行测试、发现有两种情况。

    Android 条件1:  

    根据以下波形、TPS2544似乎从分频器1更改为 BC1.2模式、我对吗?

    您知道什么类型的模式会在 D+上呈现1.2V 电压、在 D-上呈现1.7电压吗?

    Android 条件2:

    条件2与条件1类似、但它进行了放电、D+上存在1.7V 电压、D-上存在1.2V 电压。

    这是否意味着 TPS2544进入另一种快速充电模式?

    您知道如何解释红色圆圈下方的波形吗? 它是1.2V 模式吗?  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    很棒的收获 是的、这正是发生的情况。 该器件从分压器1模式开始、并根据电流消耗或另一端的器件检测从该模式进行更改 由于这些模式在技术上发生了变化、VBUS 会相应地下降。  但是、我们无法重复将 D+/D-线路设置为1.2V/1.7V 的问题。

    使用哪种类型的 Android 手机? 此外、您是否能够在这些测试中向我们发送来自 VBUS 的电流的屏幕截图? 将帮助我们确定该器件处于何种模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    TPS2544没有1.2V/1.7V 模式、应为2.0V/2.7V。  但在连接智能手机后、您可能会观察到1.2V/1.7V、因为某些智能手机会将 D+和 D-拉低。 这是智能手机的行为。

    关于您的波形,Android 条件1应为2.0V/2.7V 模式,因为负载电流不超过750mA,TPS2544保持在2.0V/2.7V 模式并且未放电。

    Android 条件2、TPS2544从2.0V/2.7V 切换到2.7V/2.0V、并对 VBUS 进行放电。