This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2803A:绝对最小输入电压是多少?

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/674113/uln2803a-what-is-the-absolute-minimum-input-voltage

器件型号:ULN2803A

您好、支持团队、

我对 ULN 2803A 有一些疑问。

Vi (输入电压)的绝对最大额定值为30V
然后、Vi 的绝对最小电压是多少?
即使向 VI 施加了大负电压、该 IC 也不会断开?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tachibana 先生:

    正确、数据表中未列出这一点。 ULN2803A 的最小额定值基于集成的 ESD 二极管、这会将最小电压限制为-0.3V。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek-San、

    感谢您的指导。

    我了解到 VIN 的绝对最小电压为-0.3V
    顺便说一下、VIN 的负瞬时耐受电压是否有数据?
    (时间、电压等)

    此致、
    M. Tachibana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tachibana 先生:

    由于此器件是20多年前发布的、因此我无法找到此参数的任何特定测试数据。 自那时以来、我们还没有努力确定 VIN 负瞬时耐受电压的特征。 如果您担心特定的负瞬态、您可以发送示波器照片、我可以查看是否有任何设计工程师可以帮助您进行基于 IC 电路设计的分析。 否则、您可以测试几个器件并查看它们是否能够承受您的条件。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek-San、

    很抱歉我的答复很晚了。

    我了解到、由于该器件是旧的、因此没有详细的参数。
    我建议客户采取不超过绝对最大额定值的措施。
    非常感谢。

    此致
    M. Tachibana