请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB914A-Q1 您好!
下面让我确认一下。
* 根据 DS90UB914A 的数据表、DS90UB914A 可以检查奇偶校验错误是否存在正向通道错误。
但是、该奇偶校验错误功能似乎适用于所有正向通道数据、不仅适用于视频数据、还适用于 i2c。
是否有任何其它功能只能检测视频数据错误?
提前感谢、
Machida
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
下面让我确认一下。
* 根据 DS90UB914A 的数据表、DS90UB914A 可以检查奇偶校验错误是否存在正向通道错误。
但是、该奇偶校验错误功能似乎适用于所有正向通道数据、不仅适用于视频数据、还适用于 i2c。
是否有任何其它功能只能检测视频数据错误?
提前感谢、
Machida
大家好、Manickam-San、
感谢你的答复。
>您是指寄存器0x1A/0x1B 上的正向通道奇偶校验吗?
是的、我检查了上面的寄存器。
>这将监视串行链路中的并行视频/同步数据。
根据这些寄存器的描述、描述了"正常运行期间正向通道中奇偶校验错误的数量"。
因此、我相信当发生视频/同步数据或 i2c 数据的位错误之一时、寄存器值将递增计数。
但是、根据您的注释、奇偶校验位似乎仅用于视频/同步数据。 因此,当正向通道的 i2c 数据发生位错误时,这些寄存器值不会立即递增计数。
BR、