This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP412:需要工作温度范围为-40至85的器件

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DS64BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675641/sn75lvcp412-need-a-device-with-operating-temp-from--40-to-85

器件型号:SN75LVCP412
主题中讨论的其他器件:DS64BR111

您好!

我们已为我们的设计选择了该选项。 但是、在完成 PCB 制造后、我们知道它的工作电压范围是0到85。 现在、我们希望同一器件在-40至85°C 的温度下运行。

或等效引脚对引脚兼容器件。

请尽快提出建议。

此致

Satya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satya、

    我无法找到此器件的引脚对引脚替代产品。   DS64BR111是我发现的最接近额定工作温度为-40至85C 的函数。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    可以相同的器件型号 不提供工业级的应用。 如有、请提供。

    在启动器件时、我期待它能在所有级别提供。

    BR

    Satya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satya、

    该器件仅在0 - 85C 温度范围内可用。  

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    谢谢你