This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83816:TPRDP/TPRDM 上拉还是否?

Guru**** 1460770 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83816
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673613/dp83816-tprdp-tprdm-pull-up-or-no

器件型号:DP83816

 

你好

我的客户为他们的电路板选择了 DP83816。

首先、客户将 TPRDM 和 TPRDP 的 VDD 作为数据表 P101图6-2。

http://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/dp83816.pdf

客户在使用长电缆(100M)时遇到错误。

然后,客户在 Web 上找到了演示板原理图,并且没有针对 TPRDM 和 TPRDP 的上拉。

客户在演示板原理图之后删除了 TPRM/TPRP 的上拉电阻、并且错误得到改善。

http://www.ti.com/lit/df/snlr010/snlr010.pdf

 

在上拉或否之间是正确的

为什么演示板没有上拉电阻、但数据表图6-2具有上拉电阻器。

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanji、

    您在 pdf 中发送给我的演示板原理图显示了一个通过0欧姆电阻器的上拉电阻器。
    您是否发送了正确的文件?

    是否可以在没有上拉的情况下向我发送所需的波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ROS-SAN:

    感谢您快速回复!!

    请再次确认吗?

    www.ti.com/.../snlr010.pdf

    TPRDM、TPRDP 是接收数据。

    在演示板原理图中,接收数据通过电容器拉至 GND。

    在演示板原理图中,如您所指出的那样,传输数据将上拉至 Vdd。

    如果是 DP83816数据表 P101图6-2,则两个 Tx/Rx 数据都被上拉。

     数据表和演示板之间的哪一项是正确的?

    总之、我将询问客户波形(TPRDx 具有和不具有上拉)。

    谢谢你

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ROS-San

    请确认演示板和 DP83816数据表之间的区别吗?

    您是否会建议哪  一项应该是正确的?

    www.ti.com/.../snlr010.pdf

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我将要求客户首先提供 TPRM/TPRDP 的波形。
    我将在另一个线程中发布。
    因此、请关闭此选项。