This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR820:我们需要详细的数据表和 EVM 手册

Guru**** 2482515 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280BR820, DS280BR820EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/676038/ds280br820-we-need-the-detailed-datasheet-and-evm-manual

器件型号:DS280BR820

您好!

   我们的产品用于广播行业、主要涉及视频和音频。我们计划现在将 DS280BR820用于我们的项目、但我们只能找到 DS280BR820的简要介绍、

您能为我们提供详细的数据表和 EVM 手册支持吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    使用 myTI 和 mySecure 软件可以控制对这些文档的访问。

    请参阅产品文件夹中的特别说明。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Lee、 这对于 DS280BR820数据表问题非常有用。

    但 DS280BR820EVM 手册又如何? 我们也找不到这一点、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    DS280BR820用户指南包含在您对此产品的 MySecureSW 站点的访问权限中。

    此致、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    得到了反馈、但在按照您的建议访问 MysecureSW 网站后、我没有收到 TI 的任何反馈电子邮件。
    大约有一周时间了,请您举手宣传一下吗? 该应用程序的帐户是 Leo.xue@wtmec.com。
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    您现在应该被授予访问权限。

    谢谢、

    Michael