This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP7002:VGA 至 BT.1120

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672883/tvp7002-vga-to-bt-1120

器件型号:TVP7002

降级器、

TVP7200X 支持 VGA 到 BT.1120。 但它现在是 NRND 状态。 我们是否有其他器件可以实现 VGA 到 BT.1120?

此致、

Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ricardo、

    遗憾的是、没有其他选项可替代 TVP700x 视频编码器。
    前面在 E2E 中提出了类似的问题:
    e2e.ti.com/.../943554

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cvetolin:

    感谢你的帮助。

    此致、
    Ricardo