This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C385A:DS90C385A:将阻尼电阻器插入 TxCLKOUT+/TxCLKOUT

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90C385A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/676381/ds90c385a-ds90c385a-insertion-the-damping-resistor-to-txclkout-txclkout

器件型号:DS90C385A

您好!

我对 DS90C385A 的 TxCLKOUT+/TxCLKOUT-引脚有一个问题

我的客户希望将阻尼电阻器插入 TxCLKOUT+/TxCLKOUT-引脚。 允许吗?

作为此问题的背景、 客户怀疑 LVDS 信号可能是辐射噪声的来源。

客户认为、增加阻尼电阻将使 LVDS 信号的差分时钟波形的上升和下降变得更加柔和、从而降低辐射噪声。

如果允许、建议使用什么值?


感谢您的快速回复。

此致、

Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我还有一个问题。

    我能否更改 DS90C385A 数据信号的驱动时序? 如果可能、我认为这对于降低辐射噪声是有效的。
    你怎么看待这个想法?

    此致、
    Michi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michi、

    是的、它们可以在这些线路上添加阻尼电阻器。 请参阅本文档的"LVDS 端接"部分: www.ti.com/.../snla165.pdf

    有关更多 EMI 抑制技术、您还可以参考以下文档:
    www.ti.com/.../snaa205.pdf

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 I.K.-San:

    感谢你的答复。

    请回答我的另一个问题、如下所示。

    >是否可以更改 DS90C385A 数据信号的驱动时序?

    再次感谢您的快速回复。

    此致、
    Michi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 I.K.-San:

    感谢您的支持。

    我确认了 snla165文档的"LVDS 端接"部分。

    我认为本节是关于终端电阻器而不是转储电阻器的。
    我想知道是否允许将阻尼电阻器插入每个 TxCLKOUT+/TxCLKOUT-引脚。

    请再回答我。

    此致、
    Michi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michi、

    如果距离不是很长、则每条线路上允许15至30欧姆的电阻。 我认为您不能更改数据信号的驱动时序、但您也可以向这些线路添加阻尼电阻器、以缩短 EMI 的上升/下降时间。

    此致、
    I.K.