This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:HD3SS460 Tj 温度 范围

Guru**** 2537910 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/674220/hd3ss460-hd3ss460-tj-temp-range

器件型号:HD3SS460

尊敬的先生:

请帮助您提供 HD3SS460 Tj 范围。

我在数据表中找不到。

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们没有此器件的 Tj 范围、但 数据表第5节中有工作温度。

    您可以使用以下公式使用热阻(RθJA = 51.6或44.0°C/W)、环境温度和器件消耗的典型功率("HD3SS460在运行时消耗的功率小于2mW ")来计算 Tj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    HD3SS460是否没有绝对最大限制范围(例如-40'C ~+150'C)?
    谢谢!
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    温度范围根据器件的封装而变化。 上表显示了采用不同封装的 HD3SS460的工作温度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    HD3SS460RNH PD=?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PD = 2mW