This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR485:美国国家半导体器件与 TI 器件具有相同的引脚输出吗?

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/676335/ds90cr485-does-the-national-semiconductor-part-has-the-same-pin-out-as-the-ti-part

器件型号:DS90CR485

您好!

我的主板上组装了带有国家半导体标识的芯片、日期为01212、它们不像我预期的那样工作、我发现 National 数据表中的引脚排列与 TI 不同。 您能否确认 TI 数据表中的引脚是否适用于此器件? 由于我仅使用16个输入和3个输出通道、因此拥有正确的引脚非常重要。

非常感谢您对此提供的帮助。 我想尽快下 TI 器件的订单。

谢谢

Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roberto:

    您能否提供 National 数据表以便我进行比较? 我会假设 TI 数据表正确、但会进行调查以确保正确无误。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ds90cr485vsnopb_5F00_54468e01b3-national.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roberto:

    事实证明、National 数据表上的引脚排列是正确的。 TI 数据表上的数据不正确、因此在更新以反映美国国家半导体数据表之前、请勿将其用作参考。 很抱歉给您带来不便、我将着手更新数据表。

    此致、
    I.K.