主题中讨论的其他器件: TUSB322、 HD3SS3220、 TPS2590
你好!
下面是我需要做的事情:
1.使用以 USB-C 作为主设备的平板电脑。 应控制两个器件(可能是 USB-C)。
2.上述设备中的一个实际上会在其电路板上布置有问题的集线器、其中5V 电源用作平板电脑充电器、因此插入平板电脑(主机)的端口应是充电端口、充电速率约为1.5 - 1.8A。
我认为 TUSB320是一种不错的选择、但由于它对我来说是一种全新的体验、所以我希望有更多经验的人能提供一些见解。
最好
Mike。