This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65986:Ellysis 测试问题

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/676507/tps65986-ellysis-test-question

器件型号:TPS65986

你(们)好。

我遇到了以下故障、并能够通过删除项目文件中的 PDO2来解决该问题。

我将通过电子邮件向您发送项目文件和 VIF、因为我的客户更愿意对其保密。

谢谢!

此致、

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    我不确定我是否理解您的问题?
    您是否正在使用 EVM 板?
    您能描述一下您的测试设置吗?
    您是拉电流还是灌电流、您通告的电压是多少?

    感谢您的提问。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aramis:

    是的、测试是使用 TPS65986 EVM 完成的。

    发布此问题时、我将项目文件和 VIF 发送给 Eric。 将使您进入循环。

    谢谢!

    此致、

    许耀明