This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS442:使用热插拔引脚自动切换。

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/676044/tmds442-auto-switching-using-hot-plug-pins

器件型号:TMDS442

有人能告诉我如何使用 TMDS442中的热插拔引脚执行自动切换(例如、显示连接到转换开关的有源电源)。 请向我提供任何硬件连接图或与问题相关的任何数据。

谢谢、此致、

Prasad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMDS442不会自动切换。 更改源和输出的唯一方法是通过 GPIO 引脚或 I2C 对其进行更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我使用 GPIO 或 I2C 引脚进行自动切换的过程吗?

    谢谢、此致、

    Prasad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表的第22页显示了如何使用 GPIO 更改源和"表3。 TMDS442吸入端口寄存器位解码器(续)"显示了如何使用 I2C 来改变源。