This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125MB203:10Gbps SFI 接口协商时的交叉开关/缓冲器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100MB201, DS125MB203, DS100MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675239/ds125mb203-cross-switch-buffer-on-10gbps-sfi-interface-consultation

器件型号:DS125MB203
主题中讨论的其他部件:DS100MB201DS100MB203

尊敬的 TI 工程师:

我们需要使用10G SFP 收发器的1:2开关或扇出缓冲器。

我们发现有3款 TI 芯片可选、DS125MB203、DS100MB203、DS100MB201。

问题如下:

1) 1)板载速度可达10.3125Gbps。 考虑到性能/成本和电源、建议使用哪种器件?

2) 2)我们使用的 PHY 接口是 SFI 接口、但在数据表的应用中没有有关 SFI 的明确说明。 因此、我们需要确认。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会使用 DS100MB203或 DS125MB203。  

    在 SFP 收发器应用中、我要将 MB203放置在距离连接器约2英寸的位置。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

     有关 DS100MB201的一些问题:

    1 μ A)支持 SFI 接口?

    2)如果我们不想使用 SMBus 进行管理、可以使用引脚模式?

    3)功率 VDD 仅为2.5V?不支持3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不推荐使用 DS100MB201以10Gbps 速率运行- MB203产品的性能更好。

    所有这些器件都可以使用引脚模式或 SMBus 工作模式。

    DS100MB201仅支持2.5V VDD。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将遵循您的建议、但在使用 MB203时需要一些指导:

    1) 1)在 SFI 接口应用中、MODE 引脚21#应连接到哪里?

    2) 2)在引脚模式下、如何配置 EQ[1:0]和 DEM [1:0]? 根据数据表、它是否基于 FR-4厚度和布线宽度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 SFI 模式=低电平(1K 电阻器至 GND)

    均衡和去加重设置将由多个变量决定。

    为了实现均衡、请务必了解 MB203输入侧的通道衰减以及是否会对传入信号应用任何 Tx 均衡。  我建议从低设置开始、并进行均衡以找到最佳值。

    对于去加重功能、如果可能、我建议使用介于0和-3.5dB 之间的设置。  对于大多数 SFI 或 SFP+应用而言、最理想的放置位置距离连接器约2英寸或5厘米。

    如果您使用引脚模式、我建议将 PU 和 PD 电阻器都放置在这些信号的原理图中。  这将允许更灵活的设置选项。

    此致、

    Lee