This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD13S523:TPD13S523-HDMI 不工作

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD13S523

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675360/tpd13s523-tpd13s523-hdmi-is-not-working

器件型号:TPD13S523

我们收到了原型板、并观察到在板上安装 TPD13S523时、HDMI 无法正常工作。从板上卸下此部件时、HDMI 接口工作正常。

HDMI 信号直接与 i.MX6处理器(来自边界器件的 Nit6D_SOM_V2电路板)相连

我可以知道原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mohana、


    根据您提供的原理图、我看不到界面出现故障的任何原因。

    您是否能够在电缆的另一侧看到 I2C 流量?
    您是否能够看到 HPD 信号切换?
    您是否具有接口信令的波形捕获?

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是由于电路板另一部分存在接地问题