This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:如何对 SN65DSI86进行编程以支持正常数据转换中的 SSC?

Guru**** 2768735 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/676432/sn65dsi86-how-to-program-sn65dsi86-support-ssc-in-normal-data-translation

器件型号:SN65DSI86

你好

我 想澄清一下 SSC 使能功能…SN65DSI86应该支持这个功能、对吧?

只 需检查规格、SSC 块就在 IC 内部、如下所示:

DSI86_1.PNG

但是地址0x93似乎仅在链路训练中使用 SSC还是可以在 正常数据转换下工作?

您能否帮助指导我们如何处理软件以启用 SSC? ​

DSI86_2.PNG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SN65DSI96支持扩频时钟(SSC)以降低 EMI。 启用 SSC 后、所有 DP 信道都将具有 SSC、直到禁用 SSC、而不仅仅是在链路训练期间禁用 SSC。 我们建议您启用 SSC 并将向下扩展设置为默认值、但如果您需要进一步降低 EMI、则应使用"001 =向下扩展4375 ppm"设置。 如果您需要进一步降低 EMI、您可能需要研究边沿速率控制(ERC)。